This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD97395Q4M:备选器件

Guru**** 2868610 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD97395Q4M, CSD17382F4, TPS51604, CSD87384M, CSD87588N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850244/csd97395q4m-alternative-parts

器件型号:CSD97395Q4M
主题中讨论的其他器件: CSD17382F4TPS51604CSD87384MCSD87588N

尊敬的所有人:

客户目前正在考虑使用 CSD97395Q4M、但已询问是否可以使用两个 FET 和一个驱动器 IC 实现类似的性能。

我查找了 FET、但找不到驱动器。

(输出峰值电流为60A、满足该要求的驱动器 IC 不多。)

如果您知道驱动器 IC 具有与 CSD97395Q4M 相同的性能、请告诉我。

(顺便说一下、为 FET 选择 CSD17382F4。)

此致、

是的、奥特伊。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ottey-San、

    感谢您向客户推广 TI FET。 您能否提供有关此应用的更多详细信息:输入电压、输出电压和持续输出电流。 我只看到60A 峰值输出电流。 我们有一个在线同步降压工具、可通过计算 MOSFET 功率损耗来帮助选择 FET:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John

    感谢你的答复。

    由于此器件用于各种产品、因此 I/O 条件未知。

    但是、我们要求我们寻找 RoHS 豁免之外的产品(绿色环保或无铅且没有 RoHS 豁免)。

    是否有任何可推荐的驱动器 IC?

    (另请告诉我 CSD97395Q4M 中安装的驱动程序类型)

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ottey-San、

    对于栅极驱动器、我建议使用 TPS51604。 对于 FET、我们有采用半桥配置的电源块 II、这是100%无铅且无 RoHS 豁免。 您应该考虑的器件是 CSD87384M 和 CSD87588N。 CSD87588N 中使用的 FET 的性能最接近 CSD97395Q4M 中使用的 FET。 我没有关于 CSD97395Q4M 中使用的驱动程序的详细信息。