This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:能否将 VINDPM 设置为低于满充电电压?

Guru**** 2551230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829216/bq25895-can-i-set-vindpm-below-full-charge-voltage

器件型号:BQ25895

您好!

如果我将 VINDPM=3.9V、则完全充电电压=4.1V。  

当电池电压高于3.9V 时。  

由于是降压转换器、充电电流是否会在 VBUS 下降到电池电压之前降至0A?

这意味着 BQ25895将始终钳制高于电池电压的 VBUS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

     

    如果 VINDPM 为3.9V、VBUS 为3.9V、VBAT 大于3.9V、则不会充电、IBAT 将为0A。此时、VBUS 将保持在3.9V、数据表中9.1的 Q2和 Q3将打开、 REGN 将为0V、因为内部电路将由电池供电。

     

    谢谢、

    Ricardo