This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:TPS40210

Guru**** 1471450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40210, LM3478, LM5155, LM5022, TPS55340
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827160/tps40210-tps40210

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件: LM3478LM5155LM5022TPS55340

您好!

我正在设计一款需要可调节降压/升压转换器的新器件。 输入电压为24V、连接到降压/升压转换器的电机可能消耗1.1A 的电流、并在施加的0-32V 电压下工作。 现在将生产大约1000个部件、因此该解决方案应具有相当高的成本效益。 现在、我已经找到了栅极驱动器 LM3478、构建 SEPIC 转换器的 LM5022 (Q1)和 TPS40210价格更昂贵。 现在我的问题是:这些合适的选择、还是有更好的解决方案可以实现? 我认为 webench 不接受 LM3478芯片的原因是峰值栅极驱动器电流仅允许1A、但这与系统负载1.1A 不同。 你不知道吗? 我有另一个问题。 在降压/升压转换器旁边、系统其余部分需要升压转换器、以确保由电池供电的恒定负载。 现在、如果输入大于23V、则必须绕过该升压转换器、但如果电池输入电压较低、则应再次将其升压至24V。 连接到升压转换器的系统将最大使用1.5A。 是否有可用于解决此问题的东西? 或者、我应该选择 TPS55340或 LM5155、还是更好的选择 、使用比较器 IC 通过单独的旁路系统构建升压?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我们明天将答复。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的参与。  对于 SEPIC 和升压转换器、我推荐使用 LM5155。 它是我们最新的控制器、而且具有更强大的驱动器(1.5A)。

    TPS55340也可以使用、因为它具有内部 MOSFET。  使您在最低输入电压(什么是?)和最大负载(32V @ 1.2A)下不会达到5.25A 峰值电流限制。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、

    我同意这是一个有效和良好的选择,同样在价格方面也是如此。 我们将从这里继续。 我从网站上订购了芯片。 是否有任何想法?此类货件需要多长时间?  

    此致、

    Robin Cornelissen