This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063:电路设计和预防措施

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28063
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829157/ucc28063-circuit-design-and-precautions

器件型号:UCC28063

你(们)好  

我的客户正在设计400W SMPS。

PFC 模块(UCC29063)
1) 1) 1)当 VCC 电压被施加时、VINAC 电压被反复接通和关断是否有任何问题?

2) 2)在随附的原理图中、未使用单独的驱动器 IC。 有问题吗?

3)它将应用于核电站。 使用时、我应该记住什么?

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_MMIS_2D00_190808_2800_TI_5F00_24V_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28063具有欠压保护功能。  当 VINAC 降至1.39V 峰值以下时、它将进入欠压状态、控制器将停止开关。  

    如果 VDD 由单独的偏置进行调节、栅极驱动器开关将停止、直到 VINAC 峰值大于2V。  部分详细说明了 UCC28063将如何控制交错升压级以从欠压事件中恢复。

    如果您需要电路在多个欠压条件下继续运行、  我建议您调整输出升压电容器(Cout)的大小、以实现最长的欠压时间。  数据表中的等式31描述了如何根据一个线路周期压降来调整 Cout 的大小。  如果要增加此值、可以将 fLINE 替换为1/tdead。   其中 tdead 是交流输入导通和关断之间的最长时间。

    此致、