This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:Regsrc 最大电压限制

Guru**** 2591400 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829131/bq76940evm-regsrc-maximum-voltage-llimit

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76940

尊敬的团队:

根据 Bq76940的数据表 ,可以施加的最大电压为36伏,但在 EVM 中,实际电压为@μ V 相同的引脚超过36,因此请注意,它为什么起作用,即使 Regsrc 引脚的电压大于36伏?

Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我了解到,由于源极跟随器 MOSFET 连接到它,它将向其栅极端子提供一个电压,并将电压提供给源极。

    如果错误、请更正。

    因此、在 EVM 中、它的"VC5x"会进入 moasfet 的栅极、因此它不会超过25V、这有助于调节 REGSRC 引脚要求。

    请评论是否正确?

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    该引脚的数据表绝对最大值为36V。 建议运行条件下的最大值为25V。 在操作器件时、不应施加最大绝对电压。

    正确- EVM 确实使用源极跟随器电路来降低电压。 此应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slua749a/slua749a.pdf 中更详细地讨论了该电路

    此致、

    Matt