This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:UCC21520和 UCC21521之间的差异

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521, UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782185/ucc21520-differences-bwtween-ucc21520-and-ucc21521

器件型号:UCC21520
主题中讨论的其他器件:UCC21521

你(们)好

我对 UCC21520和 UCC21521有疑问。 UCC21520和 UCC21521之间有何区别? 这是唯一的差异引脚#5吗?

我知道引脚5的引脚功能不同。 但是、我不理解为什么有两个器件 UCC21520和 UCC21521。

我想知道每个器件的优势。

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    正确的是、UCC21520和 UCC21521之间的唯一区别是引脚5。 这在 UCC21520上禁用、在 UCC21521上启用。 我们制造了这些单独的器件、以满足客户的需求。 有些更喜欢启用高电平功能、而另一些更喜欢禁用高电平功能。 这需要不同的器件型号、以避免器件之间的混淆。

    除了启用和禁用逻辑功能之外、这些器件还运行和执行相同的操作。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    如果没有、请随时提出任何后续问题、我很乐意提供帮助。

    谢谢、此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John-San、

    感谢你的答复。
    我知道。

    此致、
    本志本