This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:有关 UCC28C42结温的一些问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829261/ucc28c42-some-questions-about-junction-temperature-of-ucc28c42

器件型号:UCC28C42

大家好、

  我的客户正在使用此器件将120V 直流电转换为12V/1A。 它们的环境温度有点高、它们想知道结温是否高于105C (数据表中提出的建议 Tj)并且低于 数据表中提出的150C 最大 Tj)。 该器件规格的主要影响是什么? 我们的器件能否正常工作? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    正如您所说、UCC28C42数据表表格中的参数是在105C 的结温下测量的。
    该器件的额定最高工作结温为150C。

    实际上、许多设计都能在125C 下正常工作。

    数据表中有几条曲线显示了特性参数随温度变化的情况。
    您可以看到这些值将如何变化到高达125C。  

    您应该通过将 IC 的功率耗散与结至外壳的热阻相乘并将其与外壳温度相加来计算工作结温。

    重要的一点是、您不会超过150C 的限制。

    如果超过150°C、则器件的可靠性会迅速降低。

    此致

    John