This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563249:TPS563249最小值 软启动时间

Guru**** 2505025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781681/tps563249-tps563249-min-soft-start-time

器件型号:TPS563249

尊敬的先生/女士

我想知道最小值 软启动时间? 典型值仅为1.7ms。 我的客户想要知道最小值。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    我将检查我们是否具有此值
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    最小值为1.32ms
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neal、您好!
    我得到了、我将回复客户。
    顺便说一下、我知道您的输入电压/输出电压条件吗?
    感谢你的善意帮助。
    此致、
    黄上
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kami,
    生产测试数据基于 Vin=12V 开环、测量基准电压 Vref 何时变为0.6V。
    在实际应用中、Vout 的上升时间也受 Cout 的限制。 如果 Cout 非常大、则 Vout 不能跟随 Vref、从而导致启动时间更长。