This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:当错误地向输出端添加电压时、TPS54331是否有风险?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782958/tps54331-when-a-voltage-is-mistakenly-added-on-the-output-does-tps54331-have-risk

器件型号:TPS54331

大家好、

我的客户使用 TPS54331将24V 输入转换为20V 输出。 但在客户的用例中、有时输出侧可能会错误地添加24V 电压(此时 Vin 和 EN 未通电)。 因此、当没有输入电压时、输出侧的24V 电压是否会对 TPS54331或外围组件造成损害? 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    24V 电压将反馈到输入端、电压很高、有损坏的风险。

    肖恩