This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:TLV758P 负载瞬态

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781699/tlv758p-tlv758p-load-transient

器件型号:TLV758P

尊敬的先生/女士

您能否检查是否有任何动态负载测试数据? 我的客户需要 0A~0.35A 的1.8V 输入1.5V 输出负载。 规格 需要< 0.2V。

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    负载瞬态响应取决于多种应用因素、包括输出电容、瞬态幅度和瞬态压摆率。  较小的幅度和较慢的瞬态将产生较低的幅度瞬态响应、因为反馈环路将有更多的时间响应瞬态。  更大的输出电容器也会减小瞬态的幅度。  请在下方找到数据表中所示的瞬态性能。  虽然这些并不能显示您的确切条件、但它们确实表明、在输出电压范围内、对较大瞬态的响应幅度小于100mV。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、
    更新项目。 客户将在本周进行测试。 更新后、我会告诉您。
    此致、
    黄上