This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:BQ76930已重新分配

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828912/bq76930-bq76930-regout

器件型号:BQ76930

尊敬的 所有人:

  我使用 BQ76930设计17S BMS、在我 的应用中、当 BQ76930被唤醒、 稳压器 CAN 输出电压、 我 使用 REGOUT  启用 系统直流/直流 IC EN 引脚、我发现稳压  器将是  

如  下图所示、立即下拉。 CAN ,如果 我 从 DC-DC EN 引脚上断开 Regout 的连接,则 regout 输出 正常。   谢谢、您能帮我解决这个问题吗

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    REGOUT 只能提供略高于20mA 的电流。  如果直流/直流负载增大或导致 REGOUT 上的总负载接近 REGOUT 的短路电流、则输出将下降。

    另一个需要检查的问题是 REGSRC 路径中的电阻、如果其大小适合低电流、并且直流/直流使能端增加了足够的负载、以至于 REGOUT 也会下降。  

    一个人希望使能端具有高阻抗、但要检查直流/直流规格并测量其负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

        如下图所示、regout_B 引脚与电路连接、我认为由于连接使能引脚、负载很小。 我认为 Regout 可以 提供 使能引脚拉电流。  您对我的理解有什么疑问吗? 感谢您的建议。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我想、在您断开 U1后的某个位置、REGOUT 网络可能会出现短路。  稳压器的数据表未显示 EN 的负载电流、似乎该电流必须很低。  您可能需要对其进行测量以找出问题所在。