This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898C:充电器电流调节

Guru**** 2523640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898C, BQ25898D, BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782101/bq25898c-charger-current-regulate

器件型号:BQ25898C
主题中讨论的其他器件: BQ25898DBQ25898

BQ25898C 如何调节充电器电流?μ A

它是否可以通过硬件?调节充电器电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gary、
    否、默认充电电流设置为0mA (快速充电和预充电均禁用)。 充电启用后、将显示
    器件可在软件控制下启动并完成充电周期。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul
    我有另一个问题
    BQ25898C 是否支持苹果充电器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ25898C 将用作从充电器、因此我建议考虑支持 BC1.2和非标准适配器的 BQ25898D、应包含苹果适配器。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!
    另一个问题
    BQ25898和 BQ25898D?之间的区别是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不同之处在于 D 版本具有 D+和 D-引脚来执行 BC1.2检测。

    谢谢