This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:在-40°冷环境测试下 TPS54331电路运行异常的原因可能是什么?

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782811/tps54331-what-may-be-the-cause-of-the-abnormal-operation-of-the-tps54331-circuit-under-the--40-degree-cold-environment-test

器件型号:TPS54331

尊敬的先生

    问题:  在-40度冷环境测试下 TPS54331电路运行异常的原因可能是什么?

    电路:


pH 值图:

     

说明

器件在低温测试室中、当温度设置为40℃时、器件通电、一个电路板可以正常工作、 另一个电路板 不正常。输入5V 正常。 除了 TPS54335、输出连接到4G 模块、 TPS54331支持-40度的工业级、其他电阻和电容元件也是工业级。

两 个电路板已经过测试两次。 第一次只有一 个板 具有输出,第二次 则两个板 无法正常工作。卸下设备,将其保持在室温下一段时间,然后返回低温测试, 这两个都是开机后正常的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是异常现象? 负载是多少?

    从原理图中可以看到 C1608=470uF 过大、系统可能不稳定、请将其更改为1nF。

    最好将 C588更改为2*47uF 陶瓷电容器。

     肖恩