This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069EVM-627:LM5069EVM-627

Guru**** 2573525 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069EVM-627

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850568/lm5069evm-627-lm5069evm-627

器件型号:LM5069EVM-627
我能否用 LM5069-1闭锁功能替换 LM5069EVM-627高电压反向接线反向电流热插拔评估模块上的 LM5069-2? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davorin、

    是的、您可以交换设备。

    您能否共享您的系统要求?

    BR、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经制作了三个具有 P 沟道 MOSFET 反向电压保护功能的 LM5069-1电路。 在56V 和12A 电压下、我仍然有一些锁存问题、因为它并不总是锁定。 但我稍后会处理这个问题。 5月设计:
    UV = 22V、OV = 31V、OC = 4A
    2. UV = 22V、OV = 37V、OC = 12A
    UV = 47V、OV = 56V、OC = 12A
    我订购了(Mouser) LM5069EVM-627评估模块、以测试反向电压保护如何与 N 沟道 MOSFET 配合使用以代替 P 沟道 MOSFET。

    此致、

    Davorin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davorin、

    感谢您提供详细信息。

    我暂时关闭此线程。 如果您在收到电路板后进行测试时有任何疑问、请联系我们。

    BR、Rakesh