This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1085:LM1085能否在输入电压为24V、输出电压为20V 2A 的条件下工作?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM1085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782662/lm1085-may-lm1085-can-work-in-vin-24v-and-vout-20v-2a-condition

器件型号:LM1085

你(们)好,先生  

LM1085能否在输入电压为24V、输出电压为20V 2A 的条件下工作?

我检查数据表、它应该是可以的。 但我无法在 webench 中运行。

如果 LM1085无法正常工作。 我们可以建议其他 LDO 吗?(客户需要 LDO、因为它将为放大器供电)

                        令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bogey、

    您所描述的应用将在线性稳压器内耗散8W 功率。 这可能会导致任何线性稳压器出现热问题、具体取决于应用特定条件、例如环境温度和散热。

    我们建议降低线性稳压器内的功率耗散。 这可以通过在 LDO 之前使用开关 DCDC 来实现、从而以有效的方式减小余量、甚至可以使用两个串联的线性稳压器来提高应用 PSRR、同时散热。

    非常尊重、
    Ryan