This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关稳压器、涵盖宽输出电流范围且具有高效率

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63805, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849019/switching-regulator-that-covers-wide-range-of-output-current-with-high-efficiency

主题中讨论的其他器件:TPS63805、 TPS63802、 TPS63000

您好!

要求:

输入电压:3至4.35V

输出电压:1.8V 至4V 之间的任意电压

输出电流:1uA 至700mA

我有3个负载、它们消耗的电流低至1uA (待机/睡眠模式)和高至700mA (峰值/工作模式)。

我需要在负载的极低电流1uA 和峰值电流下具有高效率的开关稳压器。 如果有、您能为我提供一些器件型号吗?

效率:80%至95%(如果可能)。 欢迎提出任何建议或建议。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我强烈建议您查看 TPS6380x 系列、如 TPS63802、TPS63805。 它们具有高效率和低 IQ

    我看到有一个宽输出电压范围。 您是否需要动态控制? 如果是、我们提供了应用手册、可帮助您更轻松地进行设计。  (它不仅适用于 TPS6380x 系列、还适用于)

     http://www.ti.com/lit/an/slva251/slva251.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我认为您早就没有听到您的声音了。 我将关闭此帖子。

    如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢~