Other Parts Discussed in Thread: TPS24750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24750 我有一位客户目前正在评估 TPS24750。 在1.5A 负载下、它们测量的漏源压降为30mV、这表明 RDS (ON)明显高于数据表中列出的值。
下面是一个原理图片段:
VCC = 3.3V、12A 电流限制、Rsense = 3m Ω、Rimon = 1.27kOhm、Rset = 56.2