This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:高于预期的 RDS (on)

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827269/tps24750-higher-than-expected-rds-on

器件型号:TPS24750

我有一位客户目前正在评估 TPS24750。  在1.5A 负载下、它们测量的漏源压降为30mV、这表明 RDS (ON)明显高于数据表中列出的值。

下面是一个原理图片段:

VCC = 3.3V、12A 电流限制、Rsense = 3m Ω、Rimon = 1.27kOhm、Rset = 56.2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duperon:

    您能否检查它是否已正确 焊接到 PCB 上? 测量在多个设备之间是否一致? 如何在增加负载电流时降低电压。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duperon:

    是否有更新?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duperon:

    它是否在您结束时得到解决?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duperon:

    我要关闭此主题。 如果您有任何问题、请随时重新打开或发布新主题帖。

    此致、Rakesh