This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818:将 UCC3818替换为 UCC2818

Guru**** 2605975 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2818, UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849069/ucc2818-replace-ucc3818-with-ucc2818

器件型号:UCC2818
主题中讨论的其他器件: UCC3818

您好!
客户将 UCC3818用于其 PFC。 对于新设计、他们需要高达85°C 的完整工业温度范围、因此在同一 PCB 上使用了 UCC2818。 但 PFC 调节似乎有所不同。 这是可行的吗? 我认为 UCC2818和 UCC3818是相同的 IC、但温度范围不同、对吧?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请详细说明行为差异。  

    如果原理图和一些波形显示不必要的调节、则会很有用。

    此致、

    区域  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Holger、您好!

    我将关闭这里的主题、因为我们通过邮件进行了相应的操作。

    此致、

    区域