This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017:LM5017故障模式-"VIN"引脚烧录和熔化封装/PCB 走线

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017, UCC27211
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782471/lm5017-lm5017-failure-mode---vin-pin-burning-and-melting-package-pcb-trace

器件型号:LM5017
主题中讨论的其他器件: UCC27211

您好!

从2013年开始、我似乎遇到了与此帖子类似的问题、但我无法让他询问他的修复是否有效:

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/273008

我的 LM5017由44-51V 电源供电、其输出连接到变压器的初级线圈、以提供3个隔离式14V 输出。 这适用于三相电机驱动应用、输出为 TI UCC27211高/低侧栅极驱动器供电。

电机驱动器在大多数情况下都能正常工作、但每次(我不知道如何重现故障) LM5017都会弹出、我们将在 VIN 引脚附近的封装中看到一个孔或引脚烧坏。 只有当栅极开始开关/ FET 开始导通时、才会在"启动"条件下发生这种情况。 最后一个问题足以使 PCB 上的1oz 迹线实际分层!

我的栅极驱动电路是以下电流的3倍:

 

 

是否有人对此器件有类似的故障、或者是否有应用工程师可以让您了解导致此类故障的事件?  到目前为止、我已经有6个 LM5017芯片以相同的方式出现故障。

谢谢、

Vishaal Varahamurthy

电气工程师

LaunchPad 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishaal、

    此类故障通常是由于电气过载造成的、我假设这是在为 LM5017的 Vin 供电的输入电源开启时发生的。

    看一下您的原理图、我看不到您的输入电容器或输入滤波器。

    首先确保输入电容器(陶瓷电容器)接近 Vin 和 GND。

    此外、请检查您是否使用了输入滤波器、并通过将一个较高的电容与 ESR 足够高的陶瓷输入并联来确保其良好的阻尼、从而抑制由输入滤波器(电感器)形成的寄生电感或电感。

    有关更多详细信息、请参阅以下链接。

    www.ti.com/.../snva538.pdf


    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢输入滤波器的建议、我也将尝试添加其中一个 thiose。 我在直流总线上具有大约220uF 的电容。

    但是、在输入电源接通至 VIN 时、我从未发生过故障。 仅当栅极驱动器开始切换 FET 时才会发生这种情况。 也就是说、我一直能够成功地为直流总线供电(为 VIN 供电)、而不会出现任何问题。  

    缺少输入滤波器是否会导致 LM5017在其输出开始加载时在瞬态期间降载过多?

    更多信息:

    - LM5017仅在 FET *BEGIN*切换时出现故障,如果我已经开始切换并且电机正在运行,则永远不会出现故障。 失败不一致、我不知道如何复制

    -发生故障时、LM5017不会处于重负载状态。 当芯片处于低温35-40C 时、我发生过这种情况  

    最棒的
    Vishaal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    器件已通电且其输出开始加载时是否会发生任何已知故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishaal、

    如前所述、如果 Cin 陶瓷电容器不靠近 IC、则可能会发生振铃、并可能发生过冲和器件 EOS。

    从照片中、Cin 看起来太远了。 请在 Vin 和 GND 旁边滑动、然后重新测试。

    希望这对您有所帮助?