主题中讨论的其他器件: UCC27211
您好!
从2013年开始、我似乎遇到了与此帖子类似的问题、但我无法让他询问他的修复是否有效:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/273008
我的 LM5017由44-51V 电源供电、其输出连接到变压器的初级线圈、以提供3个隔离式14V 输出。 这适用于三相电机驱动应用、输出为 TI UCC27211高/低侧栅极驱动器供电。
电机驱动器在大多数情况下都能正常工作、但每次(我不知道如何重现故障) LM5017都会弹出、我们将在 VIN 引脚附近的封装中看到一个孔或引脚烧坏。 只有当栅极开始开关/ FET 开始导通时、才会在"启动"条件下发生这种情况。 最后一个问题足以使 PCB 上的1oz 迹线实际分层!
我的栅极驱动电路是以下电流的3倍:
是否有人对此器件有类似的故障、或者是否有应用工程师可以让您了解导致此类故障的事件? 到目前为止、我已经有6个 LM5017芯片以相同的方式出现故障。
谢谢、
Vishaal Varahamurthy
电气工程师
LaunchPad 技术