This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070A:UCC28070 VS UCC28070A

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28070A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850564/ucc28070a-ucc28070-vs-ucc28070a

器件型号:UCC28070A
主题中讨论的其他器件:UCC28070

您好、支持团队  

我是否可以有 UCC28070和 UCC28070A 之间的比较表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高红色:

     UCC28070A 器件能够在10kHz 至300kHz 的频率下运行、因此与最小运行频率被限制为30kHz 的 UCC28070器件相比、扩展了运行范围。