主题中讨论的其他器件: OPA209
您好:
LM27761的数据表给出了50k 作为 R2的最小值。 这是用于设置此反相电荷泵开关中内部线性稳压器的输出电压的两个电阻之一。 通常、这种类型的反馈电阻器被指定为最大值、这样、与流入反馈引脚的泄漏电流相比、电阻器中的电流较大、所以电压精度不受泄漏电流的影响。
R2被指定为最小50k 是否是拼写错误?
我注意到、许多性能图确实显示 R2为500k、但我想知道这是否是由于初始拼写错误要求 R2大于50k 而导致的。 因为、除了较大电阻器的泄漏误差外、如此大的电阻值还有两个问题。 一种是该器件在反馈引脚上具有内部 RC 滤波器、较大的电阻器相对于该内部电阻器将更加明显、因此会将滤波器转角移至更高的频率、从而大幅减小内部环路的相位裕度。 另一个问题是大电阻器的热噪声较高。 该器件在100kHz 带宽内的额定误差为20uVrms、即63nV/rootHz。 但是、500k 具有89nV 的热噪声、当该噪声乘以输出电压时、该噪声会得到增益。 例如、在-3.3V 时、单独 R2的热噪声将被增益到每根 Hz 152nV。 然后、R1会增加更多的热噪声-在-3.3V 的情况下、它会产生大约117nV 的电压。 因此、这些较大的值会导致稳压器的本底噪声大幅增加。
谢谢、
Farron