This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220DBVR 电流消耗

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850409/tlv61220-tlv61220dbvr-current-consumption

器件型号:TLV61220

您好!

客户希望当 Vin=3V、EN=0V 时、最大电流消耗是多少?

数据表中只有 VEN=Vin=1.2V 数据、请告知。

谢谢!

此致、

专利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patty:

    感谢您的提问。 在这种情况下、我们不进行测试。 您可以在"Ven=0、Vin=1.2V"时获取数据作为参考。