This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:查看信号与放大器;电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828989/ucc28070-review-signals-voltages

器件型号:UCC28070

UCC28070:礼貌回顾




参数:

Vin = 120VacRMS、          Fsw = 100KHz、          PoUT = 5000瓦、      Fline 47-63赫兹、

VOUT = 390V、                   Dmax = 90%、            TSS = 500mVDC


IC 电压读数

引脚#1 = 3.04V、            引脚#2 = 3.44V、          引脚#3 5.20V、        引脚#4 = 0.994mv、        引脚#5 = 1.40V、  

引脚#6 = 1.86V、            引脚#7 = 740mv、           引脚#8 = 0.280mv      引脚#9 = 376mv、          引脚#10 = 3.12V

引脚#11 = 6.00V、      引脚#12 = 6.08V、         引脚#13 = 6.08V、    引脚#14 = 10.2V、          引脚#15 = 12.2V

引脚#16 =-200mV、     引脚#17 = 10.8V、           引脚#18 = 6.00V、       引脚#119 = 3.00V、    引脚#20 = 3.00V


查看随附的包含各种信号和电压示波器图片的链接 PDF 文件后、请对每个信号和电压做出响应。

 

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-E2E-10-AUG-19--2211.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    这与您几天前发布的设计类似。 我已经回复了这篇帖子、但您尚未回复。

    请回复您的原始帖子。

    谢谢

    Peter