This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 DMAX

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827853/ucc2897a-about-dmax

器件型号:UCC2897A

你(们)好

我的客户有疑问。

数据表指定了以下条件下的 DAMP。
Ron = roff = 75kΩ Ω
RDRL = 10kΩ Ω
Dmax = 66%-74%

如果使用相同的条件并使用公式(1)至(5)进行计算、则 DMAX≒65%。
与标准值典型值相比、存在5%的差异。
是这样吗?

最恰当的考虑

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kishi-San

    使用数据表中的公式计算出的 Dmax 值为65%、但 随着 IC 的变化、实际中的最大值可能在66%到74%的范围内。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这意味着 UCC2897A 的计算值与最大值之间的差异大约为1-10%?
    它是否与各种 DMAX 计算的变化相同?

    注意事项

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishi-San、

    我会根据数据表中的信息做出这一假设。 因此、如果您计算的 DMAX 为50%、我将允许最坏情况的最大值为57、50%*(74%/65%)。

    此致

    Peter