This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546和 TPS2549之间的差异

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2549, TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782805/tps2546-difference-between-tps2546-and-tps2549

器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2549

您好!  

有关 TPS2546和 TPS2549的问题很少:  

 TPS2546与 TPS2549有何区别?

2. TPS2546或 TPS2549是否支持2.4A 苹果充电规范?  

TPS2546和 TPS2549 在待机模式下是否可以支持低于0.5W 的功耗节省?  

非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS2549集成了 CS 功能、其中 TPS2546集成了 ILIM_SEL。 TPS2549还提供3分频器充电模式、而 TPS2546仅提供1分频器和2分频器。

    2.是的、TPS2549支持2.4A 充电规范

    3.是的。 如果您查看6.5电气特性部分下的两个数据表、您将看到电源电流、其中概述了 TPS2549/TPS2546根据其编程模式消耗的不同电流电平

    希望这能解答您的问题! 如果是、请单击此选项可解决我的问题