This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:软启动和过压限制

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25, TPS799, TPS3700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782765/tps7a25-soft-start-and-overvoltage-limits

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件: TPS799TPS3700

您好!

我目前正在使用 TPS7A25从5V 线路生成1.8V 输出。  

数据表提到、该器件具有 内部软启动功能、可限制浪涌电流。 但我找不到输出稳定至最终值所需的时间(上升时间)?

当输出超过所需输出电压的10%或15%时、PG 信号也会变为低电平、器件也会关闭。 如果没有、您可以建议任何具有此过压关断功能的稳压器吗? 我的负载要求为250mA、我还需要 EN 和 PG 特性。

此致、

Veerasamy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Veerasamy、

    感谢您对该器件的关注!  目前、数据表不是最终形式、而是包含高级信息、因为我们尚未完全发布 TPS7A25系列。  您拥有的器件是预量产样片。  因此、数据表中目前还没有任何典型特性曲线。  下面是两条启动曲线、显示了该系列启动所需的时间。  第一条曲线的 Ven 与 Vin 相关联。

    我不知道当输出端出现过压时、LDO 会在运行期间因输出端的瞬态或偏置而锁存输出。  请记住、传统 LDO 不会灌入电流、而是会在输出电压过高时关闭导通 FET、直到负载能够将输出拉回到稳定电压。  TPS799和 TPS7B7701在过冲期间可检测输出电压是否相对于输入电压过高、但有一些例外情况。TPS799具有内部下拉电路、有助于下拉输出电压。

    为了实现您所需的运行、可使用 TPS3700等电压监控器来检测过冲。  TPS3700的 OUTB 可与正常使能信号一起连接到 EN 引脚。  当输出上升到高于设定的过压阈值时、OUTB 将禁用 LDO 输出、这也会导致 PG 转换为逻辑低电平。

    非常尊重、

    Ryan