This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5947:输出始终为0

Guru**** 1755960 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5947
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826227/tlc5947-the-outputs-are-always-0

器件型号:TLC5947

大家好、我正在使用 TLC5947来驱动项目中的多个 LED。 我已经播放了一段时间、但通道的输出保持为0。 我不确定我的问题在哪里、感谢您的帮助。 空白引脚连接到 GND、Vcc 连接到3.3V 电源、其他操作如下所示。 我尝试将 GS[18-20](Chanel18-20)写入0xFFF。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图中可以看出、它符合以下要求:

    您可以尝试发送具有0xFFF 的所有通道以查看效果。

    我们还建议您可以控制空白引脚、因为它可以重置 GS 计数器。

    另请参阅我们的示例代码:

    e2e.ti.com/.../Vers2_5F00_TLC5947_5F00_MSP_5F00_EXP432P401R_5F00_nortos_5F00_ccs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、您好、非常感谢您的回复。 它在我将 LED 从共阴极更改为共阳极后工作。 是因为我的内部基准电阻器过大? 我希望我的设计在共阴极 LED 上工作。

    非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pengchen、

         TLC5947是恒定灌电流输出。 因此、它应用于共阳极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    非常感谢您的提醒、这很有帮助。

    彭城。