This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562208:您是否有用于计算输出电容 ESR 的公式?

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562208, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850611/tps562208-do-you-have-any-equation-to-calculate-esr-of-output-capacitance

器件型号:TPS562208
主题中讨论的其他器件: LMR33630

 大家好、

 我的一位客户正在使用 TPS562208为其新产品设计新的电源电路。

 他们对 TPS562208有以下问题。 请给我回复。

问:您是否有任何公式可以计算 TPS562208输出电容的 ESR?

    例如、LMR33630 在器件数据表的第23页上有用于计算 ESR 的公式6。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、

    如果在输出端使用陶瓷电容器、则无需考虑 ESR、因为陶瓷电容器的 ESR 非常低。

    肖恩