This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:bq51003

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/845027/bq51003-bq51003

器件型号:BQ51003
主题中讨论的其他器件:bq24072

您好!

      我们设计了一个具有 bq51003无线电源接收器 IC 的系统。 bq51003的输出被馈送到 USB 供能的锂离子电池充电器 bq24072中、该充电器可以为我们的电池充电并同时提供负载(DPPM)。 我们正在使用 Qi 标准无线移动电话充电垫、该充电垫在市场上作为无线电源发送器提供。 我们所面临的问题是、在对器件充电期间、器件过热。 器件温度高达60摄氏度。  如果我们断开无线电源接收器部分(bq51003)与充电器 IC (bq24072)的连接、并直接为充电器 IC 提供5V 电压、则不会生成头部。  

请向我们建议可能出现的问题以及如何减少器件过热。

谢谢
Raviselvan C R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raviselvan C R

    热上升可能由几个因素引起。  您能否发送线圈原理图和信息?

    进入器件的交流电场也可能是问题、RX 线圈周围是否有金属?  如果您使用 RX 线圈并使用引线将其伸出、那么仅将线圈放在交流场中是否仍然会看到过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

     感谢您的快速响应。

      正如您所建议 的、我们通过增加线圈引线长度、但仅将 Rx 线圈保持在交流场中、从而使器件远离充电焊盘。 线圈引线长度已增加至30mm、以使远端器件远离充电垫。 现在 、器件中产生的热量 从55摄氏度降至37摄氏度、但对于30毫米的引线、仍然是很大的热量、不是吗?

    请参阅随附的相关原理图。 在原理图中、U37是 bq51003、U14是 bq24072。 我们设计中使用的线圈是 WR222230-26M8-G

    在很长时间内、bq51003的 OUT1..OUT4变为4.6V 左右、而不是5V。 这会导致电池停止充电。 有什么建议吗?

    谢谢
    Raviselvan C R

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_bq51003-with-bq24072.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raviselvan C R

    延长线圈是测量器件中的交流场和转换损耗引起的发热的好方法。  您似乎同时拥有这两种功能。

    通过屏蔽材料可以减少由于磁场造成的交流损耗、从而防止交流磁场进入 PCB、电池和其他区域。  

    转换损耗将取决于电路的效率。  其中一些是线性充电器 bq24072的热升。 其中一些是 BQ51003的热升。

    尝试降低电池的充电电流、这将减少两个器件上的热上升。

    此外,RX 线圈的调优看起来并不正确,(C135、C136、C137)是 EVM 的值,但应将其调整为与应用中使用的线圈 L 相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raviselvan C R

    现在我将关闭该帖子、如果您需要进一步的帮助、可以重新打开它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:
    感谢您的持续支持、并对我们的延迟回复表示抱歉。 正如您所建议的、我们扩展了 Rx 线圈的引线、并使器件远离该线圈、并注意到器件未发热。 但在实际情况下、线圈和 PCBA 在小型器件(68 X 30 X 17)中紧密地保持在一起(PCBA 电池线圈)。   因此我们无法避免发热问题。 我们尝试了一些其他方法来减少热量、但未能成功、这就是我们无法尽快回复您的原因。 这个热问题使我们无法完成开发。

    即使在我们将充电电流降至可能的最大水平(100mA)时、发热问题仍然存在。 bq51003电路的输出配置为250mA (R1 = 845欧姆)、充电器 IC 的最大输入电流也降至250mA (bq24072的 R_ILIM = 6.2K)。

    我们将进一步降低 bq51003输出电流和 bq24072的输入电流。 另请检查使用2.5W 无线充电器为器件充电。 请建议我们采取其他方法来解决此问题。

    谢谢
    Raviselvan C R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raviselvan C R

    线圈分离测试表明部分热量来自进入器件的交流场。  可以在 RX 线圈后面添加屏蔽、以重定向交流磁场。

    请参阅 Wurth Electronics 354002屏蔽材料。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill Johns:

                 我们能够控制器件加热低于可耐受水平。 感谢您的支持。

    Raviselvan C R