This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2671:失去环流二极管的影响

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2671

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782794/lm2671-effect-of-losing-the-catch-diode

器件型号:LM2671

您能否解释一下、如果 我丢失了环流二极管(发生故障)、LM2671是否会继续提供稳压输出。 正如我理解您的数据表所述、该二极管仅用于在关断占空比期间提供电感器电流的储能路径。 如果我的轻负载小于20mA、额定输出为500mA、我假设我的占空比非常低。 存储电感器是否会在导通 占空比期间提供足够的平均电流、并且控制环路会在这些轻负载条件下补偿环流二极管的损耗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    遗憾的是、如果环流二极管发生故障、输出将不会进行调节。

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、是的、谢谢您、这就是我要找的。 Mitch