This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:适用于长距离电源的外部软启动电路

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TPS62122
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828976/tps62122-external-soft-start-circuit-for-long-distance-power-source

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件:TLV713P

这与我们先前提出的问题相关、请单击上面的链接

我们正在为蓝牙网状网络设计12V 至3.3V (降压+ LDO)电源。 我们使用 TPS62122将12V 降压至3.6V、并通过 TLV713P 过滤输出纹波以获得3.3V 电压。
总共将30个蓝牙节点连接到100米以上的12V 线路。 每个蓝牙节点的平均和峰值电流消耗分别为5.5mA 和25mA (9.9mA RX、25mA TX 和1.4uA 睡眠)。

为了给出一个想法、最终连接如下所示、

我们已经运行了一些 TINA 仿真、并决定在每个降压转换器上使用100uF 200欧姆铝电解电容。 系统上电期间估算的 Vin 过冲为15V。 每个降压转换器电路都有一个 TVS 浪涌保护二极管。

请帮助我们回答以下问题、

在将近30 * 100uF 电容器连接到12V 线路的情况下、我们正在考虑是否在12V 5A SMPS 之后安装外部软启动电路、如上图中所示(黄色框)。 我们在设计软启动电路方面没有任何经验、因此我们希望获取相关建议

1) 1)是否建议在上述系统中的12V 5A SMPS 之后使用软启动电路、以防止系统启动期间出现重浪涌电流、电压过冲和电压振铃?

2) 2)如果建议使用软启动电路、TI 是否为此提供任何现成的解决方案 IC?

3) 3)您能否共享有关软启动电路的 TI 应用手册以帮助我们快速入门。

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们 将研究您的请求、 并将在周一向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  为我们提供最新信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    首先、我建议将本地输入电容器从100uF 更改为47uF。 这将有助于减小浪涌电流。

    1.是的、我认为 这里需要软启动电路、或者5A 电源在启动过程中会崩溃。  

    2.这是产品类别-电子保险丝和热插拔控制器

    3.您只需选择一个热插拔控制器并实现足够长的软启动时间。 数据表中的应用电路是一个很好的参考。

    谢谢!

    此致、

    Hao