This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:禁用 ECO 模式

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828310/tps54331-disable-eco-mode

器件型号:TPS54331
主题中讨论的其他器件: TPS54308

当输出电流低于160mA 时、TPS54331将进入 Eco-mode。 能否通过外部设置禁用 TPS54331 Eco-mode?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法禁用该函数、您为什么要禁用它?

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 希望 在系统负载较低时具有较低的功率纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    也许您可以尝试在轻负载下以 FCCM 运行的 TPS54308。 纹波电压小于 TPS54331、且为内部补偿。

    肖恩