This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:最大占空比限制

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828981/lm5001-maximum-duty-cycle-limit

器件型号:LM5001

你(们)好。  

如果特定电路尝试将 LM5001推至超过其最大占空比(标称值为85%)、LM50001的行为将如何? 占空比是否饱和? 控制器是否停止开关?

此致、
Shaun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaun、

    占空比将锁存至高达85%。 因此输出电压将不会达到编程的 Vout。