This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825A:UC3825A:VoT 控制模式 Cloesd 环路。 无 PWM 输出

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826750/uc3825a-uc3825a-vot-control-mode-cloesd-loop-no-pwm-out

器件型号:UC3825A
主题中讨论的其他器件:UC3825

您好、先生:

我在开环中,器件 UC3825 μ H、没关系。 但在闭环中。 引脚限制连接到 GND。 我测试5.V-Vref、斜坡正常、Clk 为40%。 次级侧反馈使用光学耦合。 但 PWM 类似 被锁存、请参阅数据表(UVLO、软启动和故障管理)

我发现软启动电容器如果较小、它通常起作用。 为什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位好,我很快会回来的。 ——邓

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei、

    是的、它看起来 PWM 输出被锁存。

    您可以分享您的测试电路原理图吗?

    除了 E/A 引脚(引脚3)、ILIM 引脚(引脚9)和 SS 引脚(引脚8)的波形之外?

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位好,我 没有听到您的反馈,我假设您能够解决您的问题。 如果没有、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建一个新线程)–谢谢、Teng