This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95372BQ5MC:UCD9248和 CSD95372

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9248, CSD95372BQ5MC, TPS53681, TPS53647

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780172/csd95372bq5mc-ucd9248-and-csd95372

器件型号:CSD95372BQ5MC
主题中讨论的其他器件:UCD9248TPS53681TPS53647

大家好、我有一个使用 UCD9248 + 4 CSD95372BQ5MC 的设计。 当我配置 UCD9248时、我找不到处于"分立式组件"模式的 CSD95372。 我必须手动添加项目。 但我在其数据表中找不到有关 CSD95372BQ5MC 内部温度传感器和电流传感器的任何参数。 我的问题是:

CSD95372 BQ5MC 可与 UCD9248搭配使用?

2.如何在 TI Fusion Digital Designer 中配置 CSD95372?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CSD95372旨在与我们最新推出的多相控制器配合使用、例如 TPS53647和 TPS53681、它们具有与 UCD9248相同的许多功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我知道。 UCD9248是一款功能强大且可配置的控制器。 我们能否将其配置为 CSD95372的控制器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在设计中确实需要这一点。 我们可以忽略温度感应、但更喜欢电流感应。 我尝试通过自定义器件配置 UCD9248。 但失败了。 始终存在 MFR 故障。 输出始终处于关闭状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 TI 员工可以回复我? 该设计是否可以正常工作。 我希望得到一个明确的答案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53681也非常灵活。 如果您需要使用  CSD95372BQ5MC、请改用该控制器。