This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87702-Q1:LP87702输入5V,两个降压转换器无法正常工作

Guru**** 2522780 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87702

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848212/lp87702-q1-lp87702-input-5v-the-twobucks-can-not-work

器件型号:LP87702-Q1
主题中讨论的其他器件:LP87702

 当 LP87702输入为5V,时、两个 BUCK 没有输出,为什么是?Ω

 LP87702:VANA = VIN1=VIN2=EN1=NRST=5V。

但 VANA = VIN1=VIN1=VIN2=EN1=NRST=4.2V,两个降压转换器可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LP87702是 OTP 可配置的2 x 降压和升压器件。 我假设我们讨论的是 LP87702DRHBRQ1器件?

    此 OTP 用于3V3 VIN。 当 VANA 为4.3V 时、将发生器件过压保护。

    如果需要5V VIN、则需要定制 OTP。 请联系您当地的销售团队、了解是否可能、谢谢

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们的器件是 LP87702DRHBRQ1。

     现在  需要5V VIN、我们尝试对寄存器 pg_goost_level2进行编程、Vana_threshold 位设置为1、但器件无法工作、 两 个 BUCK 的输出为0V。

      

      我们能否修改寄存器以实现5V VIN 工作模式?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是、用户无法更改它。 对于5V VIN、它将需要单独的定制 OTP。

    VANA_THRESHOLD 不会提高过压限制、如果 VANA=4.3V 或更高、则会达到该值

    图莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      消息是众所周知的、非常感谢。