This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1支持的最大电池容量

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920EVM, BQ78350-R1, BQ76920, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782844/bq78350-r1-max-cell-capacity-supported-by-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76920EVMBQ76920BQ4050

我正在构建一个包含4 52Ah 的电池组。 3.73V 锂离子电池。 我一直在使用 bq76920evm 并已连接到我的电池、并且正在尝试进行配置

寄存器0x45CC 中的最大设计容量低于我的电池容量。 有一种方法可以对其进行缩放。 或者我是否需要更改器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    是的、监测计的数据范围有限。 使用 bq78350-R1或其他测量仪表时、需要进行电流调节、以便将容量调整到数据范围内。 IPSCALE 允许10倍的系数、但与-R1不能正常工作。 R2版本可供下载、从而改进了 IPSCALE。 或者您可以按另一个因素进行扩展、2倍的容量似乎适合范围、您的系统必须知道这一点。
    对于4节电池、您可能会考虑 bq4050。 它将具有类似的数据范围限制和扩展方法、但提供了更紧凑的实施方案。 如果您的高容量也会导致高电流、bq76920/bq78350-Rx 解决方案可简化与 FET 驱动器的连接。