This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:是否要根据802.3af 标准更改检测电阻?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782626/tps2388-if-i-want-to-change-the-sense-resistor-as-per-the-802-3af-standard

器件型号:TPS2388

您好,

感谢您的回复。

根据 TPS2388 EVM、传感电阻器分配符合802.3at 标准。 如果我要连接802.3af 器件、我需要根据802.3af 标准更改感测电阻器?

或者、同一设计可以适应802.3af 标准、包括过流检测?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    IEEE802.3at 向后兼容。 IEEE802.3af 器件在 IEEE802.3at 标准中被称为1类(0-3类)、而 IEEE802.3at 标准中引入了4类(30W)。 TPS2388支持1类和2类 PD。 因此您无需更改硬件设计。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你