This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92512:客户未获得正确的输出电流、并且器件无法通过 Iadj 引脚进行控制

Guru**** 2527820 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782480/tps92512-customer-not-getting-correct-output-current-and-device-is-not-able-to-be-controlled-via-iadj-pin

器件型号:TPS92512

您好、支持团队

尝试为客户远程调试。 我有原理图、可以通过电子邮件共享。

它们的运行频率为1.8MHz、VIN-28V、Vout 为7-9V、具体取决于 LED VF、电流为0.5A。  

它们使用10uH 电感器进入5.7uF。 反馈电阻为0.56欧姆。  

他们看到的是0.7A、而将 Iadj 电压从2~0v 调整到2 0v 时、他们看不到任何变化。  

寻找想法、要求提供反馈电压的示波器截图。  

谢谢  

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeff、

    它们的运行时间符合最短导通时间要求(典型值为140ns)。 因此、IC 无法降低占空比。 尝试降低开关频率。

    (1/FSW)*(Vout/Vin)=导通时间

    此致、