This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24232:电池充满电时的 Q2状态

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782766/bq24232-q2-state-when-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ24232
主题中讨论的其他器件:BQ27426

我写信询问 Q2的状态(来自功能方框图)、或者换句话说、充电完成后会输出什么电压。 我在以下设置中发现了一些奇怪的情况:

BQ24232 EVM 和 BQ27426 EVM。  

我使用 BQ27426EVM 来监控电池和充电、但我发现在充电完成后、RSense 中的压降远高于预期。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当充电完成时、与充电过程中的情况一样、OUT 由 IN 供电。 如果输出电压下降、则器件进入补充模式、在此模式下、输入无法提供的剩余电流将由电池提供。