This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630CRNXEVM:热性能测量?

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850437/lmr33630crnxevm-thermal-measurements

器件型号:LMR33630CRNXEVM
主题中讨论的其他器件:LMR33620

大家好、团队、

在 LMR33620、2.1MHz 和3A 满负载上是否进行过热测量? 我想在 VQFN 封装中查看这些条件下的热性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    我将在一天结束前向您提供该数据。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    太棒了,谢谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    您是否在寻找5V 输出电压或3.3V 输出电压?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julio、

    这是12Vin、5Vout、3AOUT、2.1MHz、22C 静止空气环境的热感图像。 IC 外壳顶部温度= 67.4C

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Sam! 我会将其中一个 EVM 发送给客户以进行进一步评估。