This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:关于 TPS61087的电感器问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828673/tps61087-inductor-question-fpr-tps61087

器件型号:TPS61087

大家好、

我是一名硬件工程师。 现在、我将使用 TPS61087。  输入=3.3V、输出:4.5V、最大输出电流为100mA。

Q1:我想确认我的电路在 CCM 模式还是 DCM 模式下工作?

数据表显示"当输入电流增加到电感器中纹波电流的一半以上时、转换器将在连续导通模式(CCM)下运行、对于较低的负载电流、转换器将切换到该模式

断续导通模式(DCM)。 如果负载进一步降低、器件开始跳过脉冲以保持输出电压。"  那么、我想我的电路在 DCM 模式下工作、对吧?

Q2:如果我的电路在 DCM 模式下工作、能否使用  数据表8.2.2详细设计流程中的公式?   该公式是否仅用于 CCM 模式?

Q3:此外、我使用 8.2.2详细设计过程公式 计算电感器峰值电流。  当我选择2.2uH 电感时、电感器峰值约为360mA、fs=1.2M。  

如果 8.2.2详细设计过程公式适用于我的电路、我将选择 电感 器饱和电流为1.7A。   

当我使用 8.2.2.1电感器选择公式 来计算电感器值时。 VIN=3.3V、VS=4.5V、IOUT=100mA、FS=1.2M、 η Ω=90%、 L 约为13uH。 它非常大。

另外,我使用 Webwench,电路如下所示:


电感器为6uH。  

我想验证 8.2.2.1电感器选择 公式中的电感器值为何 非常大?

由于电路板尺寸有限、例如2.2uH、我想为我的应用使用更小的电感器封装。

那么、我如何选择电感器呢?   

 

Q4: 转换器开关频率:

当 FREQ 引脚连接到 VIN 时、典型开关频率为1.2M。  

当我的输出电流为100mA 或低于100mA 且电流非常低时   、开关频率会下降还是保持1.2M?  

我注意到   、在某些升压器件中、当负载电流较低时、开关频率将下降。 因为升压

当负载电流非常低时、器件将进入突发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以通过 Webench 进行仿真、以确定它在 DCM 或 CCM 下工作。 对于 TPS61087、如果负载电流非常小、则会进入突发模式。

    对于电感器选择、如果负载电流很小、就像在您的应用中一样、负载电流仅为100mA、那么您可以选择较小的电感器、3.3-4.7uH 电感器也是可以的。 由于在高电流应用中、电感器纹波电流比可以是0.3、但在低电流应用中、电感器纹波可以是0.5-1.0甚至更大。

    您可以更改电感器值以在 webench 中检查结果。