This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:文档改进申请

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782780/bq40z80-request-for-documentation-improvements

器件型号:BQ40Z80

尊敬的 TI 专家:

由于 BQ40z80具有多种功能和紧凑的尺寸、因此我们深信可以在系统中将其用作 BMS。 有三位工程师在执行此任务。 经过十二个星期的发展之后,我们所有人都相信,BQ40z80的文件需要大量修改。 如果您需要雇佣几周的人员来浏览文档、尝试以编写方式了解功能、那么使用 BQ40z80根本不经济。 尽管我们已经为 PCB 原型制造投入了12周的工作和大量资金、但我们仍在考虑在达到无回报点之前切换到另一个 IC。 通过在文档中提供更多信息和更好的结构、您可以为众多工程师节省数千小时的工作时间。 通常、德州仪器(TI)是高质量、简明和结构清晰的手册的来源,我们非常喜欢使用。 这也是我们使用的 IC 中近70%由德州仪器制造的原因。 BQ40z80的技术参考手册不属于上述内容。

我们认为值得高优先级更改的内容:

a)在技术参考手册中、我们无法找到返回"混合"数据的各个命令值的数据类型。

b)在技术参考手册中、几乎没有文本形式的功能说明、整个文档由表格中的"状态机"组成。 这感觉像是反向工程汇编器代码、而不是阅读编程手册。 在尝试了解芯片功能的功能描述时、经常查找寄存器名称的缩写。 找到该寄存器后、唯一的描述是用明文表示的名称。 在一种情况下、唯一的描述是"保留、请勿使用"。 最后、我们无法确定芯片的实际运行情况、这对于电源等安全相关组件而言是一个巨大的交易断路器。

C)我们现在使用的是您提供的数据表中的原理图、以便向我们的作业学生展示原理图的外观。 也许您希望在正式发布芯片之前清理这个问题。 随附了更好版本的原理图、作为其外观示例。

请您告知我们、我们是否希望在接下来的几个月内获得经过大幅改进的新文档?

谢谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1月、

    感谢您的反馈。 这是有启发性的。 尽管修订版数据表或 TRM 的发布日期未知、但未来将进行编辑以满足发布前的要求。