This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:无法打开 CHG

Guru**** 2606375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828683/bq40z80-cannot-turn-on-chg

器件型号:BQ40Z80

您好!

我正在测试有关 bq40z80的电路。

我尝试通过 CHG_FET_TOOGLE,导通 CHG MOS、而 CHG FET 的 Vgs 不会改变、但同样地、当使用 BQ40z80的 EVM 时、我可以看到 CHG 的 Vgs 变为10V。

我能知道为什么吗?”

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    请从命令面板发送 FET_EN 命令。 这应该会打开 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、请将保险丝引脚接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Batt、

    美国

    我尝试使用 FET_EN、它也不起作用。

    这种现象是 当我发送 FET_EN 时、OperationStatusA 的位 xchg 将从高电平变为低电平、但位 CHG 保持低电平。

    DSG 也是如此。

    但电池电压都是正常的。

    我已经离开了实验、明天我将尝试将保险丝连接到 GND。

    我能不能?,除了保险丝,还有其他的可能性吗?,我还可以尝试哪些方向

    (我想测试问题是否与硬件有关

    我希望这不是硬件问题、因为 PCB 无法更改。

    非常感谢。

    此致、

    虹膜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的保护和 PFS 都是明确的、则只有保险丝可以关闭 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在将保险丝连接至 GND 后、它工作。

    谢谢!