This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62122:适用于远距离电源的 TVS 二极管

Guru**** 2502535 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV713P, TPS62122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826936/tps62122-tvs-diode-for-long-distance-power-source

器件型号:TPS62122
主题中讨论的其他器件:TLV713P

这与我们先前提出的问题有关、请单击下面的链接

我们正在为蓝牙网状网络设计12V 至3.3V (降压+ LDO)电源。 我们使用 TPS62122将12V 降压至3.6V、并通过 TLV713P 过滤输出纹波以获得3.3V 电压。
总共将30个蓝牙节点连接到100米以上的12V 线路。 每个蓝牙节点的平均和峰值电流消耗分别为5.5mA 和25mA (9.9mA RX、25mA TX 和1.4uA 睡眠)。

为了给出一个想法、最终连接如下所示、

我们已经运行了一些 TINA 仿真、并决定为每个降压转换器使用100uF 200欧姆铝电解电容。 启动 Vin 过冲期间的峰值输入瞬态电压为15V。

请帮助我们回答以下问题、

1) 1)考虑到没有电感负载连接到12V 电源线、每个降压转换器上是否仍然需要 TVS 二极管来提供输入瞬态保护?

 

谢谢、

Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    仍然强烈建议在每个降压转换器上添加 TVS 二极管、以确保 Vin 不会超过绝对最大额定值、因为连接很长可能会导致  12V 输出和  TPS62122的 Vin 引脚之间沿着 PCB 轨道产生高杂散电感。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 。 您能不能也为我们解答以下问题、

    1) 1)您能否为我们的案例建议最佳 TVS 二极管参数?

    (由于 TPS62122的建议工作电压小于15V、因此我们考虑选择工作电压为14V、击穿电压为14.5V 的 TVS 二极管)

    2) 2)在 TPS62122的输入电压侧、我们的案例中建议使用与 TVS 二极管和 TPS62122串联的电阻器"R"(如下图所示)吗? 或者、在发生故障运行时、长距离电缆是否提供了足够的电阻来限制电流? 如果需要一个电阻器、您能建议电阻器值吗?

    3) 3)是否建议在 TVS 二极管之前或之后连接大容量铝制电容器? 即图片下方的位置 A 或位置 B?

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供 TI 团队的任何建议。

    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    请参阅以下答案。

    问题1. 最好咨询 TVS 制造商、以指导您选择器件。

    问题2. 我同意 、考虑 到电缆的长度、可能不需要添加与电源路径串联的电阻器。   

    问题3. 通常、方法是在 TVS 之前和之后使用大容量电容器和1uF 电容器来过滤不需要的电压尖峰。

    此致、

    Excel

    http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ravi、

    如果您没有任何进一步的查询、我将关闭此线程。 您可以 随时通过响应来重新打开它。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢   的支持。