This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:LM3409HV UVLO 引脚能否直接连接到 GND?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850466/lm3409hv-can-lm3409hv-uvlo-pin-be-connected-to-gnd-directly

器件型号:LM3409HV

大家好、

客户正在使用 LM3409HV、在其现有的应用中、LM3409HV 上的 UVLO 输入可在某个时间连接到 GND。

但从数据表图28中可以看出、UVLO 引脚内部是恒流源。 是否会导致问题?

那么、允许直接将该引脚拉至接地、还是客户应添加一个串联的小电阻器?

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    可以将 UVLO 拉至 GND。  电流源用于迟滞设置 UVLO 时、它实际上会在低于 UVLO 阈值时关断。  如果您想在这里放置一个电阻器、这也是可以的。

    此致、