This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915EVM-014:故障保护测试结果与数据表不同。

Guru**** 2580075 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782624/bq77915evm-014-fault-protection-test-result-is-different-from-datasheet

器件型号:BQ77915EVM-014
主题中讨论的其他器件:BQ77915

您好!

客户使用 BQ77915EVM 测试故障保护。

但其测试结果与下面的数据表不同。

测试 了5节电池(1 EVM)和10节电池(2 EVM)的状态

用于 CHG 的电源和用于 DSG 的电力负载。

您能否告诉我为什么测试结果与数据表描述不同?

此致、

Nicky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、
    使用电子负载进行测试时、负载将在放电故障时上拉 PACK-引脚。 在充电 FET 栅极驱动的标准电路中、如 bq77915数据表的图24中、有一个电阻器和二极管可在导通时支持栅极驱动、并在 PACK-上拉时限制流入 CHG 引脚的电流。 当 CHG 引脚被驱动为低电平时、由于放电故障、电子负载可以上拉 PACK-和充电 FET 栅极。
    另请注意、即使在禁用负载的情况下、某些电子负载的终端测量电路仍有剩余负载。 检查设备规格中的负载值。
    请让客户在未连接负载的情况下检查 CHG 引脚、尽管 LD 下拉电阻将尝试从故障中恢复、因此在转换期间或在 PACK-电压受控的情况下可能需要进行观察。