This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:最小放电流

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782360/bq77905-minimum-discharge-current

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ77915

您好!

bq77905是否具有最小放电 电流、这会在进入睡眠或无源 模式时唤醒 bqq 芯片?

谢谢、

尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼德胡、您好!
    不可以、当电压足够时、bq77905始终开启。 欠压时、它会关闭 DSG、但会使 CHG 保持开启(如果没有其他故障)、以便为电池充电。 如果电池电量耗尽到部件低于 POR 电压的点、它将关闭 CHG、无法充电。

    bq77915具有类似的保护功能、包括 OCC、平衡和休眠模式。  休眠模式必须由 IC 的信号控制、而不是基于时间或电压的关断唤醒模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您将此问题脱机、以便我可以共享项目信息。

    非常感谢您的反馈。

    -尼德胡